Registro en Rexnord Falk School
Rexnord Falk School es un curso de tres días líder en la industria diseñado para proporcionar a los estudiantes una comprensión básica de los fundamentos del montaje y desmontaje de engranajes transmisores.
Comience el registro seleccionando la fecha y ubicación específicas a continuación.
Esperamos contar con su asistencia y proporcionar una oportunidad única y práctica para que los profesionales de mantenimiento aprendan de instructores excepcionales con una vasta experiencia en el campo.
Gracias por inscribirse en el curso de Falk School programado para .
Comenzaremos con el procesamiento de su inscripción y confirmaremos su lugar en la clase, junto con los detalles finales, por medio de correo electrónico.
CONSIDERE LO SIGUIENTE: No confirme su vuelo hasta que reciba la confirmación de su lugar en la clase. No se le cobrará hasta que se confirme la inscripción. Si ha seleccionado la inscripción con alojamiento en hotel, realizaremos y garantizaremos el alojamiento en el hotel y le enviaremos una confirmación.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Si la asistencia se cancela en un plazo de dos semanas antes del inicio de la sesión, se aplicará una cuota de cancelación del 50% de las cuotas totales, a menos que otra persona asista en su lugar o cambie la fecha para una clase posterior dentro del año calendario.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su ejecutivo de cuenta local de Rexnord, especialista regional en servicios industriales o envíenos un mensaje de correo electrónico a [email protected].
INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE ORDEN DE COMPRA: Las órdenes de compra deben mostrar el nombre del proveedor como "Rexnord Industries, LLC" y utilizar la dirección que se detalla a continuación:
Rexnord Industries, LLC
Box 93944
Chicago, IL 60673-3944
Facture con el número de orden de compra:
Aviso: La clase está llena
X
La clase que seleccionó está actualmente llena.
Se le colocará en una lista de espera si continúa con la inscripción para esta clase; sin embargo, no se le puede garantizar un lugar.
Otra opción sería seleccionar otra clase que no esté llena para asegurar el número de lugares necesarios.